Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de monter un déclencheur dans le coffret GV2MCK04 ?


Le coffret GV2MCK04 permet de monter un disjoncteur moteur magnéto thermique du type GV2ME.

Oui, un déclencheur voltmétrique (à émission ou à manque de tension) peut effectivement se monter sur la droite du disjoncteur.

Méthode

Pour cela, il faut briser sur la boîte GV2MCK04  la membrane prédécoupée plastique prévue en cas d'adjonction de déclencheur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?