Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le câble permettant d'assurer la liaison entre un PC et un moto-variateur Lexium 32 ou ILx ?


Le câble de référence TCSMCNAM3M002P assure la liaison entre un PC et  Brushless de type Lexium32.

Le câble de référence TCSMCNAM3M002P auquel il est nécessaire de rajouter le câble référence VW3L1T000R30 assure la liaison entre  un PC et un moto-variateur Brushless de type ILA, ILE ou ILS.
Le câble VW3L1T000R30 doit être connecté sur le connecteur CN3.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?