Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la température de fonctionnement de la boutonnerie XB4/XB5 sans DEL ou lampe ?


La température de fonctionnement des voyants XB4/XB5 comportant des lampes à incandescence ne doit pas excéder  +55°C.

La température de fonctionnement de tout le reste de la boutonnerie Harmony XB4/XB5 dont les voyants avec ou sans LED doit être comprise -25°C à +70°C.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?