Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment régler les fins de courses logiciels et mécaniques en lexium05 ?


De façon générale, afin d'éviter tout casse sur les fins de course matériels (mécanique) ou butée matérielles, il est nécessaire de configurer les fins de course logiciels de telle façon que le mobile soit arrêté par celles-ci plutôt que par les fons de course mécaniques.

Le paramétrage sous PowerSuite s'effectue de la manière suivante à partir des menus "capteur de référence" et "fins de course" .
  • activer les fins de course mécaniques IOsigLimN et IOsigLimP par un contact normalement fermé ou ouvert,
  • définir la position des fins de course logiciel SPVswLimNusr et SPVswLimPusr,
    Attention : la valeur doit être inférieure à la position des fin de courses mécanique.
  • activer la Surveillance des fins de course logiciels par SPV_SW_Limits.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?