Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer la fenêtre d'arrêt pour un Lexium05 ?


Lors d'un déplacement absolu ou relatif d'un mobile réalisé avec une commande Lexium, la position réelle de ce mobile est constamment comparée à sa position cible et la différence entre ces deux positions ne doit pas excéder un écart déterminé par les performances de la machine.
 
Cer écart définit la fenêtre dans laquelle doit situer le mobile machine à tout instant vis à vis de sa position cible. Cette fenêtre est le TW ou Target Windows.

Pour accéder avec le logiciel PowerSuite à cette fenêtre de réglage, aller dans le menu  "Réglages", puis "détection d'arrêt".

Les autres paramètres de Target Windows sont :
  • STANDp_win : fenêtre d'arrêt, écart de régulation admissible (258).
    L'écart de régulation pendant le temps de la fenêtre Arrêt doit se trouver dans cette plage de valeurs pour qu'un arrêt d'entraînement soit détecté.
     
  • Le traitement de la fenêtre Arrêt doit être activé à l'aide du paramètre 'STANDpwin-Time'.
     

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?