Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment un ATV se comporte-il en cas de limitation de courant CLI ?


La limitation de courant CLI est atteinte si le moteur a besoin d'une valeur de courant supérieure à celle réglée dans le paramètre Limitation courant (CLI) du menu REGLAGES (SET).

Du fait de ce manque d'intensité motrice, le moteur va manquer de couple et sa vitesse va stagner, voir diminuer jusqu'à ce que son intensité consommée soit inférieure à celle du paramètre CLI, le variateur va alors de nouveau augmenter l'intensité et le couple moteur va augmenter jusqu'à ce que l'intensité fournie par le variateur dépasse la valeur du paramètre CLI.

Si le défaut CLI intervient longtemps après la mise en service, c'est que le moteur est en surcharge occasionnelle et qu'il est nécessaire d'en déterminer l'origine. Dans cette attente, le gain (SET - FLG) doit être diminué.

Attention
L'affichage de l'ATV n'étant pas toujours immédiat, la visualisation de l'afficheur peut montrer un courant largement inférieur au courant de limitation (car la fréquence est redescendue) et être tout de même en limitation.



 


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?