Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'équivalent du détecteur XSCN151229 ?


Le détecteur XSCN151229 était un détecteur de proximité inductif  Namur, sortie2 fils, contact NC, alimentation 7 ...12 VDC.

La particularité de ce détecteur résidait en sa faible tension d'alimentation, laquelle est peu courante pour les détecteurs actuels.

Le produit le plus proche est le détecteur de proximité XS7C40DP210, sortie 2 fils avec contact NO ou  NC programmable selon la position d'un cavalier, alimentation 12-48 VDC avec tension minimale de 10VDC

             
Attention !

Le détecteur XS7C40DP210 ne répond pas aux normes dites Atex pour les zones dites explosives "gaz" ou "poussiéres" et donc cette réference  de remplacement répond uniquement en terme de fonction.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?