Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'équivalent d'un relais RHE411M ?

 
  • Un équivalent du relais d'automatisme  RHE411M et l'embase RHZxx  pourrait être un module temporisateur  RE11RMMW intégrant la fonction Bw.
 
  • La fonction BW est la fonction différenciateur ou contact de passage dont le chronogramme est ci-dessous représenté.
 
  • Le relais RHE441M est un relais embrochable tandis que le relais de gamme RE est un montage sur rail DIN. Voir documentation cat 01/02 en fichier ci-joint, références de cette offre de relais d'automatisme.







     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?