Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de substitution du détecteur XSBA10611 ?


Le détecteur de proximité inductif de référence XSBA10611 et de forme rectangulaire compacte embrochable disposait des caractéristiques suivantes :

  •  portée de 13 mm avec un domaine de fonctionnement de 9mm,
  •  une fonction NO,
  •  alimentation 220 ...240VAC en technologie2 fils.

Le détecteur de référence XS8C40FP260 peut avantageusement  remplacer le détecteur XSBA10611. Les 2 fonctions de sortie NO ou NC sont configurables selon la position d'un cavalier :

  • portée de 20mm au lieu de 13mm,
  • les contacts de sortie NO ou NC sont programmables suivant la position d'un cavalier.

Attention !


L'encombrement n'est pas identique entre les deux produits, consulter les documents joints pour mesurer la différence.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?