Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quels produits remplacer les gammes de boutons poussoirs XB2AF et XB2BF ?


Les gammes XB2AFxx et XB2BFxx désignaient des ensembles de deux boutons poussoirs noirs affleurant inter-verrouillés,

Leurs caractéristiques étaient : 1 contact ''F'' par BP, fixation par 2 trous de diamètre 22 et entraxe 30mm


 

Ces deux gammes sont en arrêt de commercialisation depuis 2008.

L'équivalent n'existe qu'avec la gamme 9001 de diamètre 30 et entraxe de 54mm.




 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?