Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les références des ressorts et cames de rappel des combinateurs XKBA et XKBE ?


Les ressorts de rappel des poignée combinateurs des combinateurs de gamme XKBA et XKBE sont inclus dans des kits spécifiques de maintenance fournis par Schneider.
Chaque kit est composé de 2 pistons avec ressort et de 2 cames cloison avec vis de fixation.


Références


Les kits sont constitués à partir du type de poignée, ainsi :

  • XKBZ941  s'il s'agit d'un combinateur à positions maintenues avec crantage (manoeuvre type 1),
  • XKBZ942  s'il s'agit d'un combinateur à positions à rappel sans crantage (manoeuvre type 2 ),
  • XKBZ943  s'il s'agit d'un combinateur à positions à rappel avec crantage (manoeuvre type 3 ).

Le remplacement s'effectue en démontant le bloc contacts et éventuellement le potentiomètre et son support.  

Remarque

Cette opération nécessite un kit par direction.


Information

Le fichier joint est extrait du catalogue 1981 et il détaille toutes les pièces de rechange des combinateurs XKBA et XKBE.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?