Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les modules PREVENTA peuvent-ils surveiller plusieurs protecteurs indépendants ?


Oui
, les modules PREVENTA dédiés à la surveillance de 2 voies de contacts 'O' peuvent surveiller plusieurs protecteurs indépendants (voir un schéma type en fichier attaché). 
Cette opération est réalisable par la mise en série des contacts.


Cette solution est soumise aux conditions suivantes :
  • le module étant unique, ce sont les mêmes mouvements dangereux qui sont arrêtés,
  • lors du réarmement, l'opérateur doit avoir une visibilité sur tous les accès aux zones protégées.
Pour améliorer la disponibilité de la machine (indication du protecteur non fermé ou du contact en défaut, en cas de non redémarrage du module), nous préconisons l'utilisation d'un contact supplémentaire sur 1 IDP de chaque protecteur pour le signaler.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?