Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser la sortie analogique 0-5mA d'une pédale XPExx pour établir la consigne d'un variateur de vitesse ATV


Pour qu'un variateur ATV puisse utiliser la sortie analogique 0-5mA d'une pédale XPE, plusieurs solutions :


  • utiliser l'entrée analogique 4-X mA d'un variateur ATV61 ou ATV71 et configurer cette entrée pour qu'elle soit à pleine échelle à 5 mA,

     
  • utiliser l'entrée analogique 0-10V commune à tous les variateurs ATV en transformant le signal 0-5 mA en signal 0-10V via la mise en parallèle d'une résistance de 2 Kohm sur la sortie analogique de la pédale.

     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?