Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les fonctionnalités et les comptabilités des cartes Fipio pour ATV38/58/58F ?


Actuellement, il existe 3 cartes Fipio pour la famille des variateurs de fréquence d'ancienne génération ATV38/58/58F :
 

  • VW3A58301,
  • VW3A58311,
  • VW3A58301A,

VW3A58301

Cette carte est compatible pour une utilisation avec les automates TSX57 (Premium) et PL7-PRO.
PL7-PRO permet la configuration, le réglage, la commande et la surveillance du variateur grâce à la mise à disposition de fichiers personnalisés ATV58 dans les points de connexion FIPIO.
PL7-PRO vérifie les relations entre paramètres. Toute configuration saisie avec PL7 sera donc acceptée par le variateur au lors du téléchargement.
Le contrôle de la cohérence des paramètres est sur le modèle de la dernière version de variateur connue de PL7.
L'ergonomie est de type tableau, les paramètres sont affichés avec leur nom.
La majorité des paramètres sont accessibles, mais pas tous. Ainsi, les paramètres de réglage du PI de l'ATV58F ne sont pas accessibles.
Cette carte est compatible avec ATV58/58F.
Le portage sur ATV38 est en cours, la disponibilité de cette offre sera annoncée ultérieurement.

 

VW3A58311

Cette carte est compatible pour une utilisation avec les automates TSX57 (Premium) et série 7.
Le profil utilisé est de type généralisé (Famille FED C32). La configuration et le réglage sont accessibles par une messagerie de 4 mots (Zone PKW : mots registres 28 à 31).
L'ergonomie utilise les adresses FIPIO %QW\p.2.c\0.0.x ou %IW\p.2.c\0.0.x
Tous les paramètres sont accessibles par programme applicatif automate. Des exemples de programmes automates (réglage, téléchargement) sont livrés avec le produit sur disquette.
Cette carte est compatible avec ATV38/58/58F.

VW3A58301A


Cette carte, commercialisée récemment, est compatible pour une utilisation avec les automates TSX47/67/87/107 et XTEL et un profil généralisé de type FSP-C8P.
Attention :
Cette carte ne doit pas être utilisée avec TSX57 (Premium). Un stop automate ne provoque pas l'arrêt du variateur.
Elle permet de remplacer des cartes Fipio sur des installations existantes pilotées par les automates TSX47/67/87/107. 

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?