Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différentes valeurs qui apparaissent en lieu et place de la consigne fréquence lorsque la fonction +Vite / -Vite est utilisée ?


Les variateurs de la gamme Altivar dispose tous d'une fonction +Vite -Vite. Elle permet d'augmenter (+vite) ou de diminuer (- vite) la fréquence envoyée au moteur et ce par incrément de fréquence.

A chaque appui de deux boutons poussoir dédié à + Vite et à - Vite ou alors via des information Tout Ou Rien issue d'un bus de terrain ou réseau ( CanOpen, Modbus, etc.) , le variateur pourra fournir un incrément de consigne configurable ( exemple 2Hz) ou un décrément de consigne

Pour que cette fonction +Vite -Vite soit opérationnelle, deux conditions sont nécessaires :
  • le variateur doit être déverrouillé via la validation de l'entrée "Marche Avant " LI1 ou "Marche Arrière" LI2,
  • une entrée du variateur doit être affectée à + Vite et une  deuxième entrée doit être affectée à - Vite.

En réglage usine, le variateur affiche la fréquence fournie au moteur, qu'en est il de cet affichage suivant les différentes états deS  entrées associées aux ordres de marche et à la fonction + Vite / - Vite ?

L'ordre de marche Avant ( LI1) et l'ordre de marche  Arrière (LI2) n'est pas validé (LI1=LI2=0)
 

  • si l'entrée variateur choisie pour + Vite est validée, l'afficheur présente alors une valeur qui est la somme des tensions analogiques présentes sur les entrées AIx,
  • si l'entrée variateur choisie pour - Vite est validée , l'afficheur présente alors la valeur PV ( Petite Vitesse).

Si un des deux ordres de marche est validé , soit Avant ( LI1) ou  Arrière (LI2)
 

  • si l'entrée variateur choisie pour + Vite est validée, l'afficheur présente alors une valeur qui est GV puis si cette même entrée est dévalidée, l'afficheur présente alors la consigne réelle,
  • si l'entrée variateur choisie pour - Vite est validée, l'afficheur présente alors une valeur qui est PV puis si cette même entrée est dévalidée, l'afficheur présente alors la consigne réelle.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?