Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de remplacer la tête d'un XCKM version ATEXD ?


Oui, il est techniquement possible de remplacer la tête, comme sur un produit XCKM standard.

Mais s'ils sont utilisés dans une atmosphère explosive, c'est interdit d'un point de vue réglementaire.
De ce fait, les produits ATEXD sont vendus sous forme de produit complet et il n'est pas possible d'obtenir une tête seule.

Le remplacement de la tête s'il est effectué en ambiance explosive relève de la responsabilite de l'utilisateur de la machine, ou de la personne qui a procédé à cette intervention (transfert de responsabilité).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?