Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un XPSVNE sur un moteur deux vitesses ou double enroulement ?


Oui, il est possible d'utiliser un module Preventa XPSVNE pour surveiller la vitesse nulle d'un moteur deux vitesses ou double enroulement.

A cet effet, la mesure doit obligatoirement être réalisée sur les 3 premiers enroulements.


Explication

Après que la première commutation ait eu lieu, lorsque la deuxième série d'enroulements sera alimentée, la première série d'enroulement délivrera toujours une tension rémanente tant que le moteur tourne. Il faut simplement s'assurer que les circuits de mesure Z1, Z2 et Z2, Z3 ne soient  jamais ouverts.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?