Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la course maxi de l'interrupteur de position de sécurité XCSM3902L1 ?


Suivant le type d'attaque "En bout" ou "par came 30", deux "maxi" de course sont possibles sur l'interrupteur de sécurité XCSM3902L1 :

  • type d'attaque " En bout" , si le déplacement du poussoir s'effectue dans l'axe du poussoir à galet, la limite mécanique à ne pas atteindre est de 5mm.
  • type d'attaque "par came 30", si le déplacement du poussoirs'effectue  perpendiculairement à l'axe avec une came de 30°, la limite mécanique à ne pas atteindre est de 5mm/tg30° = 8,6mm.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?