Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quel module PREVENTA est-il possible de substituer le module de surveillance GEKB3 ?


Le GEKB est un module de surveillance de protecteur qui permettait de surveiller 2 IDP ( Interrupteur De Position) équipés chacun de 2 contacts 'O+F'.

La réglementation issue de la norme EN 954 impose de surveiller au minimum 2 IDP  (1er IDP 1'O', 2ième IDP 1'F') pour que l'installation soit classée en catégorie 4.

Dès lors, Schneider n'a plus commercialisé de module de sécurité Preventa capable de surveiller  2 IDP équipés de 2'O+F'
.

Solution
Le GEKB peut être substitué en partie par le module Preventa XPSAK351144 (120AC).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?