Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de substituer une référence SR2 en SR3 ?


Oui, il est possible de substituer la référence SR2 par une SR3 car ceci permet de récupérer un programme déjà éprouvé tout en augmentant le nombre d'entrées/sortie et en bénéficiant d'une horloge temps réel.

Pour réaliser :
  • se positionner sous Zeliosoft, 
  • choisir le programme existant avec suffixe .zm2,
  • sélectionner le programme et ouvrir,
  • onglet "module"  choisir "choix du module/programmation",
  • choisir le module en SR3,
  • ...

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?