Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A quoi correspondent les LEDs sur les relais du type RH?

Il existe plusieurs types de relais RH.
Certains ne sont plus commercialisés comme les RHE, RHD ou RHC. Ils peuvent être substitués par les relais temporisés de la gamme actuelle (RE7 ou RE11).

Les RHT (relais temporisé au travail) et RHR (relais temporisé au repos), équipés de 4 contacts inverseurs (OF), disposent de 2 LEDs :

  • une LED verte qui s'allume pendant la temporisation,
  • une LED rouge qui s'allume lorsque le contact travail est établi (idem pour les anciens RHE, RHD et RHC).

Précision :
Actuellement, il existe toujours les relais instantanés RHN et bistables RHK qui ne disposent pas de LED de visualisation.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?