Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du transformateur interne des démarreurs en coffrets LJ7 ?



Les coffrets de référence LJ7K06 ou LJ7K09 sont des démarreurs directs conformes à la directive machine 98/37/CE.

Ils disposent d'un transformateur intégré pour la commande de la bobine du contacteur, convertissant le 400 VAC en 24 VAC, pour une puissance de 25 VA.

La référence de ce transformateur spécifique est LA5TP4247.



 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?