Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment corriger le message d'erreur "incompatibilité avec internet explorer" sous PowerSuite?


Problème

Lors de la création d'un projet, suite à une installation ou une mise à jour du logiciel PowerSuite, il se peut qu'il y ait un message d'erreur du type "Incompatibilité avec internet explorer" ou "Des caractéristiques peuvent ne pas fonctionner correctement car des options dans internet explorer sont désactivées, vous devez ouvrir l'aide"...
 

Solution

Pour corriger ce problème, il faut suivre la procédure suivante : aller dans Internet Explorer> Options> Onglet sécurité> activer "Soumettre les données de formulaire non codé".
 

Remarque

Il est conseillé de redémarrer le poste pour être certain que la modification sera prise en compte.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?