Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de disposer d'un contacteur inverseur composé de contacteurs LC1F de calibre différent et côte à côte ?


Non
, le montage côte à côte des contacteurs LC1F pour inverseur n'est possible que lorsque les contacteurs qui le composent sont de calibres identiques.

Dans le cas d'inverseur réalisés à partir de contacteurs LC1F de calibre différent, seul le montage en superposé sera possible.

Il est aussi possible de disposer d'un contacteur inverseur composé de 3 contacteurs de calibres différents, en montage superposé (la fermeture de l'un des contacteurs empêche la fermeture des 2 autres).

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?