Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un module LUFDA10 avec une unité de contrôle LUC A... ?

Non, il n'est pas possible d'utiliser les modules de référence  LUFDA10 ou LUFDA01 avec une unité de contrôle LUCAxxx.

Ces modules ne sont utilisables qu'avec les unités de contrôle évolutive de type  LUCBxx,  LUCCxx ou  LUCDxx.

Information
Les modules référence LUFDA10 ou LUFDA01 sont des modules "signalisation du défaut thermique et réarmement automatique ou à distance " pouvant s'intégrer dans les bases puissance des démarreurs-contrôleurs TESYSU.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?