Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de remplacer un démarreur Rhéostat Liquide Vapeur, un démarreur par variation de résistance statorique ou un démarreur étoile-triangle par un Altistart


Oui
, en règle générale, il est possible de remplacer tous ces systèmes de démarrage par un Altistart (ATS).

Les avantages de ce type de démarreur  par rapport aux Rhéostats Liquide Vapeur ( RLV) , aux démarreurs par variation de résistance rotorique et aux démarreurs étoile-triangle sont les suivants :

  • simplicité de la mise en oeuvre: en réglage usine, un shunt entre une borne tension et une entrée TOR du produit permet le démarrage du moteur,
  • étagement de puissance très important : de 0,37 kW jusqu'à 900 kW sous 690V
  • produit utilisé depuis 1987, fait partie de la culture technique standard,
  • progressivité de la rampe de couple (brevet Schneider) permettant un sans a-coup mécanique parfait,
  • pas besoin d'entretien ou de maintenance régulière,
  • permet aussi la protection thermique du moteur.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?