Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder une station XGCS4901201 à 30m du boîtier XGSZ33ETH ?


Oui
, il est possible de raccorder une station XGCS4901201 à 30m du boîtier XGSZ33ETH.

Solution
Il est alors nécessaire de sérier 3 câbles standards de 10m de référence TCSMCN1M1F10 et, avant la station XGSZ33ETH , intercaler un bouchon de terminaison réseau référence FTXCNTL12 monté sur le Té de dérivation  référence : TCSCTN011M11F.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?