Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les particularités des relais RXM, RUM, RPM et RPF ?


Les relais embrochables de la gamme RHN ont été complétés par les gammes RXM, RUM, RPM et RPF.

En voici les caractéristiques principales :
 

  • Gamme miniature RXM
    Particularité : encombrement très réduit,
    dispose de 2 à 4 OF et d'une série à contacts "bas niveau" (2mA), courant thermique entre 3 et 12A.
 
  • Gamme universelle RUM
    Particularité : dispose d'une référence RUW101MW permettant une fonction Temporisateur configurable en travail, repos, clignoteur, contact de passage
    dispose de 2 à 4 OF et d'une série à contacts "bas niveau" ( 3mA ), courant thermique entre 3 et 10A
     
  • Gamme puissance RPM
    Particularité : dispose d'une référence RUW101MW permettant une fonction Temporisateur configurable en travail, repos, clignoteur, contact de passage,
    dispose de 1 à 4 OF,courant thermique de 15A.
     
  • Gamme relais de puissance RPF
    Particularité : courant thermique de 25 à 30 A,
    Une série à 2F eu une dernière à 2 OF.
 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?