Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d' intercaler un relais en sortie d'un module de sécurité preventa pour piloter des contacteurs de forte puissance?


Lorsque les courants d'appel des contacteurs de forte puissance sont trop importants pour la capacité de sortie des module de sécurité Preventa, il est possible d'intercaler un contacteur auxiliaire CAD32 dont la bobine sera pilotée directement par le module de sécurité et dont les contacts serviront à alimenter la bobine du contacteur de puissance

Si l'autocontrôle s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité liés à la machine, le réarmement du module Preventa s'effectuera via la mise en série des contacts normalement fermés (à ouverture) des contacteurs de puissance et des contacteurs auxiliaires.

Ainsi dans l'exemple ci-après si, de plus, la redondance est nécessaire... 




 
 
Pour en savoir plus sur les contacts liés des contacteurs de puissance et contacteurs auxiliaires, consulter le lien suivant : contacts liés des contacteurs


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?