Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-il des détecteurs magnétiques codés avec une tension d'alimentation en 230V ?


Non, les interrupteurs magnétiques codés ne sont utilisables qu'en 24V continu.

D'autre part, l'alimentation des systèmes magnétiques codés de référence XCSDM3x et XCSDM4x ne peut être réalisée qu'avec une alimentation 24 VDC.

Pour mémoire, un système magnétique codé est un système tout-en-un composé de la partie détection (interrupteurs magnétiques codés) mais aussi de la partie commande sécurité habituellement dévolue à un module Preventa.


 
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?