Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de faire de la commande deux vitesses avec les gammes XB4 ou XB5 ?


Non, il n'est pas possible d'assurer de la commande deux  vitesses  par la boutonnerie Harmony XB4 ou XB5.

Cette fonctionnalité n'est présente que sur les boîtes a boutons pendantes (XAC)

Pour les boites XACA2xx, la commande deux vitesses est assurée pour la première vitesse par l'un des des deux éléments de contact suivants, soit un contact "F" de référence ZB2BE101, soit un contact "O" de référence ZB2BE102 auquel est ajouté un deuxième contact "F décalé" de référence ZB2BE201 et qui assure la deuxième vitesse.
Cette notion de contact décalé n'existe pas dans la technologie Harmony.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?