Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de trouver un cordon terminal déporté de 20m pour ATV61 ?


Les cordons commercialisés par Schneider Electric pour pouvoir relier un variateur ATV61 ou ATV71 à son terminal grahique référence VW3A1101 n'excède pas une longueur de 10 m : 

  • VW3A1104R10 longeur 1 m,
  • VW3A1104R30 longeur 3 m,
  • VW3A1104R50 longeur 5 m,
  • VW3A1104R100 longeur 10 m.

Solution :
Il est cependant possible de fabriquer soi-même un cordon en prenant un cordon éthernet droit.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?