Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connecter la résistance de freinage d'un variateur ATV12 ?

Il n'est plus possible de connecter une résistance de freinage sur un variateur ATV12.

Le module qui permettait cette connexion de référence VW3A7705 n'est plus commercialisé.

La solution de remplacement consiste en l'utilisation soit d'un ATV312 mais surtout d'un ATV32 car ce dernier possède de multiples fonctionnalités dont ne disposent pas le variateur ATV312 :
  • existence d'une fonction sécurité : 2 entrées redondées reconnues par la directive machine et qui permettent en cas de non synchronisme permettent des fonctionnement sécurité à configurer : verrouillage du pont puissance / arrêt roue libre, décélération jusqu'à l'arrêt en couple contrôlé, fonctionnement en faible vitesse,
  • existence d'une fonction commande programmable, permet avec ds blocs logiques la gestion des entrées et sorties TOR, des entrées analogiques,
  • la loi tension/ fréquence est meilleure sur l'ATV32.
Un calcul sommaire montre que glabalement le prix de l'ATV312 ou du ATV32 est équivalent au coût du variateur ATV12 + coût de l'ancien module de freinage VW3A7705.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?