Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de configurer l'entrée F d'un variateur ATV212 ou ATV21 sur changement d’état (transition ou front) ?


Il est possible d'éviter un redémarrage intempestif des variateurs ATV21 et ATV212 après une interruption de son alimentation en utilisant le mode de commande 3 fils au lieu du mode de commande 2 fils, lequel est le mode de commande issu des réglages usine.

Le réglage des entrées F, R, RES en mode 2 fils ou 3 fils s'effectue via les paramètres F111, F112 et F113 et il est détaillé ci-après.


Le mode de commande 2 fils fonctionne sur niveau de l'entrée F 
 


Si le paramètre F301( Sélection du redémarrage automatique) est réglé à la valeur 1 et si le mode de commande est en 2 fils, le produit redémarre automatiquement en roue libre en cas de coupure de l'alimentation.

 

Le mode de commande 3 fils fonctionne sur front montant ou transition des entrées F et R



 

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?