Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer la fonction arrêt rapide sur les variateurs Altivar de référence ATV12, ATV212, ATV32, ATV61 et ATV71 ?


Il est possible d'utiliser une des entrées logiques LIx des variateurs ATV12, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 pour générer un arrêt rapide du moteur.

L'entrée utilisée est active à l'état bas, c'est à dire que au cas où L13 est affectée à FSt, cette entrée doit toujours être à la polarité 24VDC durant le fonctionnement du variateur ( strappé avec le 24VDC du variateur par exemple) et être à la polarité 0VDC ( ôter le strap)  lorsque l'arrêt rapide est souhaité.

Pour réaliser cette fonctionnalité , deux paramètre sont à configurer :
 

  • FSt : affectation arrêt rapide à une entrée logique,
  • dCF : diviseur de rampe , il permet de freiner plus ou moins rapidement . La rampe qui est activée ( Décélération deC ou Décélération 2 dE2 ) est ensuite divisée par le coefficient lorque la requète d'arrêt est renvoyée.
    La valeur 10 correspond à une diurée de rampe minimale.
     

ATV12

Affectation arrêt rapide
Menu CONF ==> Menu complet (FULL) ==> Menu Fonctions (FUn==> Menu Configuration arrêt (Stt==> Affect. Arrêt rapide (FSt) = L1L à L4L .
L1L à L4L correspondent aux 3 entrées LI1 à LI4 du variateur.

Diviseur de rampe
Menu CONF ==> Menu complet (FULL) ==> Menu Fonctions (FUn==> Menu Configuration arrêt (Stt==> Diviseur rampe (dCF) = 1 à 10. 
 

ATV312 

Affectation arrêt rapide
Menu CONF ==> Menu complet (FULL) ==> Menu Fonctions (FUn==> Modes d'arrêt ( Stc) ==> Menu Configuration arrêt (Stt==>  Arrêt rapide (FSt) = LI1 à LI6  et (CD11 à CD15 en plus si LAC = L3).

Diviseur de rampe
Menu CONF ==> Menu complet (FULL) ==> Menu Fonctions (FUn==> Modes d'arrêt ( Stc) ==> Diviseur rampe (dCF) = 1 à 10. 
 

ATV32

Affectation arrêt rapide
Menu 1.3 CONFIGURATION ==> Menu complet (FULL) ==> Menu Fonctions (FUn==> Menu Configuration arrêt (Stt==> Affect. Arrêt rapide (FSt) = voir tableau ci-dessous :




Diviseur de rampe
Menu 1.3 CONFIGURATION ==> Menu complet (FULL) ==> Menu Fonctions (FUn==> Menu Configuration arrêt (Stt==> Diviseur rampe (dCF) = 1 à 10. 
 

AT61 et ATV71

 Affectation arrêt rapide
Menu 1.7 FONCTION D'APPLI ==> Configuration arrêt (Stt==> Affect. Arrêt rapide (FSt) = voir tableau ci-dessous :





Diviseur de rampe
Menu 1.7 FONCTION D'APPLI ==> Configuration arrêt (Stt==>  Diviseur rampe (dCF) = 1 à 10. 


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?