Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie "raccord rapide" sur les pressostats ?


La notion de raccord rapide appliqué à un pressostat correspond à un raccord intégré de type "Quick-on" de la société Phoenix Contact.

Il s'agit d'une technique de raccord autodénudant qui permet des gains de temps de 60 % et plus.

Des alliages spéciaux de haut de gamme associés au verrouillage des états de commutation assurent une liaison électrique d'une fiabilité exemplaire.

La technique de raccordement autodénudant "Quick-on" supprime le dénudage et l'épissure de protection. Il ne reste qu'à couper les câbles à la longueur voulue pour que le contact s'établisse en quelques secondes.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?