Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

HMIGTU : Quelle est la référence de la batterie primaire des HMIGTU ? quelle est la procédure de remplacement ?

La batterie est nécessaire pour les données d'horloge de sauvegarde.
La référence de la batterie pour les HMIGTU (HMIG3U et HMIG5U) est HMIZGBAT.
C'est une batterie au lithium dont la durée de vie est de 10 ans à une température ambiante de 40 °C ou moins.
Vous trouverez ci-joint la procédure pour le remplacement de cette batterie.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?