Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre des boîtes dont la référence se termine par H29 et H7 ?


De façon générale,

  • H29 situé en fin de référence signifie entrée de câble de type ISO M20,
  • H7 signifie entrée de câble 1/2"NPT,
  • sans suffixe de type Hxx, l'entrée de câble était PG13.

En effet, depuis le 1er mars 2001 et pour être conforme à la norme européenne EN60262, tous les produits antérieurement proposé avec un presse-étoupe Pg doivent l'être avec un presse-étoupe ISO

Pour en savoir plus sur les presse-étoupes, consulter le lien suivant :
/fr/faqs/content/?id=Fa20238
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?