Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les précautions à envisager lorsqu'un démarreur ou un variateur est alimenté par un alternateur ?


La Puissance de l'alternateur devra supporter le courant de démarrage pendant la durée du démarrage.

Exemple

  • un Altivar71 peut fournir 1.5 In de son calibre pendant 60s,
  • un Altistart peut fournir 4 In pendant 15s  (réglage usine).

En conséquence et afin de correctement dimensionner l'alternateur, il sera impératif de vérifier :

  • si les phases transitoires (a-coups de couple, démarrage, etc. ) ne nécessitent pas une puissance supérieure à celle que peut fournir l'alternateur,
  • si le démarreur ou le variateur doit alimenter plusieurs moteurs, vérifier en aditionnant leurs intensité s'il convient de les démarrer successivement.

Attention

  • derrière un alternateur, le montage de self de ligne est obligatoire sur tous les générateurs d'harmonique,
  • les harmoniques déforment le signal tension et courant sinusoïde, entrainant des pannes aléatoires.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?