Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de mettre XVR1M05 en extérieur ?


Oui, il est possible de monter les feux tournants de gamme XVR en extérieur.

En effet, les produits de la gamme Feu tournant  de référence XVR sont classés IP65 selon IEC 529 et NF C 20 030.

Or IP 65  signifie que les produits sont '' Totalement protégés contre les poussières'' et '' Protégé contre les jets d'eau à la lance dans toutes les directions''.

Un XVR1M05, comme tous les feux tournants de gamme XVR, est donc adapté à un montage en extérieur.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?