Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les principales caractéristiques sonores des sirènes XVSM1 ?


Ces sirènes sont destinées aux applications où la distance de signalisation est de longue portée.

Les sirènes XVS*1 un ton fournisse un son linéaire.

Le son émis a une fréquence de 1000Hz +-10%.

Le niveau sonore est de 106 dB(A) à un mètre.

Ce type de sirène à chambre de compression peut fonctionner en service continu.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?