Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-il une procédure d'initialisation du contrôleur configurable XPSMC (programme et mot de passe) en paramétrage usine?


Oui
, une fonctionnalité permet d'initialiser complètement le contrôleur configurable de sécurité XPSMCxxx avec réinitialisation du mot de passe.

La procédure est la suivante :

  • couper l'alimentation du contrôleur configurable tout en actionnant la touche RESET (bouton en face avant),
  • re-alimenter tout en continuant à maintenir appuyée la touche RESET  pendant au moins 5 secondes,
  • relacher la touche RESET. La DEL CNF orange clignote. L'XPSMCxxx  est initialisé.

Chaque utilisation d'une commande du contrôleur XPSMC qui implique de quitter le mode RUN (par exemple, pour configurer le contrôleur XPSMC) doit etre confirmée
à l'aide d'un mot de passe.
Lorsqu'une commande de ce type est utilisée, une boite de dialogue s'affiche et le mot de passe doit être saisi.


Modification du mot de passe :
Le mot de passe par défaut est "safety".
Par mesure de sécurité, il doit être remplacé par un mot de passe individuel. Le mot de passe doit contenir de 4 a 12 caractères.
Une combinaison de lettres et de nombres peut être utilisée. Pour modifier le mot de passe, il faut cliquer sur "Controler -> Modifier le mot de passe".

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?