Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de mettre des étiquettes sur les têtes de type ZB5AP* ou ZB4BP*?


Les têtes capuchonnées silicone de référence ZB5APxx ou ZB4BPxx à protection renforcée IP69K (conçues pour résister au nettoyeur de pression) ne peuvent pas être utilisées avec des porte-étiquette puisque le capuchon étant pris sous la collerette, l'adjonction d'un porte-étiquette n'assurerait plus l'étanchéité entre la tête du bouton poussoir et le couvercle du boitier.

S'il n'est pas possible d'utiliser des étiquettes avec porte-étiquette, il est néanmois possible d'utiliser des étiquettes autocollantes rondes référence ZBY11xx à positionner sous le capuchon transparent.

Dans la cas d'un besoin d'étanchéité moins contraignant ( IP66) , il est alors possible d'utiliser les têtes capuchonnées silicone de référence ZB5APxxS, ZB4BPxxS ZB5APx83 ou ZB4BPx83 , lesquelles sont compatibles avec les porte-étiquettes du fait de la position lattérale du capuchon sur la tête.

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?