Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le connecteur de l'interrupteur de position (IDP) de référence XCMD2xxxxM12 est-il orientable ?


La gamme d'interrupteur XCMDxxxxM12 avec raccordement par connecteur M12 peut s'orienter à 90 ° ou dans l'axe de l'interrupteur comme indiqué dans la vue ci-dessous.




Afin de pouvoir choisir dans quelle direction sera montée le connecteur, il est indispensable de connaître les distances à prévoir pour le positionnement des connecteurs.



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?