Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type de détecteurs doivent être installé pour réaliser la fonction "Muting" sur un module de sécurité XPSLCM ?


Pour assurer la fonction "Muting" à partir de barrières immatérielles, il est nécessaire de disposer du module de sécurité Preventa de référence XPSLCMxxx et de barrières XUSLBxx ou XUSLDMxx ainsi que des détecteurs (4 au minimum) permettant la détection de la pièce qui doit traverser la zone de détection des barrières.

Sur ces quatre détecteurs, deux seront en fonction sombre et les deux autres en fonction claire, soit deux détecteurs OSIRIS en PNP fonction NO et deux en PNP fonction NC.
Pour en savoir plus sur la nature et leur utilisation vis à vis de cette fonction "Muting", consulter le document joint.

Le diagramme de fonctionnement suivant spécifie le chronogramme précis d'activation de ces capteurs pour que le module Preventa XPSLCMxxx ne détecte pas d'anomalie et ne se replie pas en mode sécurité.

Attention : l'état 0 ou 1 ne représente pas l'état de la sortie du détecteur (sinon il n'y aurait que des détecteurs PNP NO) mais indique la présence ou non de l'objet dans le champs de détection.




Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?