Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un RM35LM33MW avec les sondes LA9RM201 en application laitière ?


Non, il n'est pas possible d'utiliser le relais de contrôle de niveau RM35LM33MW avec les sondes LA9RM201 pour dees applications laitières car les matières grasse se déposeraient alors sur les parois et établiraient un contact parasite.

Non,  les sondes que l'on propose ne peuvent pas être utilisées dans ce cas-là car les matières grasses se déposent sur les parois et font contact.

Il est, par contre, possible d'utiliser les sondes du type RM79696043 (inox)  avec le module RM35LM33MW. Consulter le lien en fin de ce dossier.





 


Utilisation d'un module relais RM35LM33MW avec les sondes RM79696043
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?