Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment obtenir une liaison de longueur supérieure à 3 m (besoin 6 m) sur un câble terminal déporté réf VW3A31101" ?


Schneider Electric s'engage pour une liaison d'une longueur de 3 m entre la prise RJ45 du variateur ATV31 et Le terminal déporté de référence VW3A31101

En effet, même si la couche physique RS485 permet d'atteindre aisément des distances importantes, il est nécessaire de tenir compte des chutes de tension sur le 10V fourni par le variateur et qui alimente le terminal déporté. Seuls des sections de câbles suffisamment dimensionnées limiteront ces chutes de tension. Faute de quoi, le terminal déporté ne fonctionnera pas.
Le dimensionnement du câble n'est pas sous la responsabilité de Schneider Electric.
 


 

Pour en savoir plus sur la liaison entre le variateur ATV31 et son terminal déporté, consulter le lien suivant : Brochage RJ45 d'un variateur ATV31

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?