Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment fixer les protections arrières XAPE avec les plastrons XAPE3 correspondants ?


Le plastron XAPE30x associé avec la protection arrière de référence XAPE90x est prévu pour un encastrement dans une paroi métallique.

Le boitier de protection (exemple : XAPE901), pourvu de 2 pliages, se place dans la découpe, puis le plastron est fixé par les 4 vis et bloque le carter de protection dans la découpe.

Attention
Le mode de fixation de ce plastron n'est pas prévu pour un encastrement dans du béton.
Les inserts taraudés pour recevoir les vis de fixation du plastron seront trop proches des bords du trou d'encastrement. 
    
Lorsque le support est en béton, deux solutions sont possibles : 
  • sceller une plaque métal (aux dimensions d'encastrement ) dans le béton,
  • utiliser une boîte métal XAPM / XAPJ / XAPG selon la couleur, à encastrer dans le béton.



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?