Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser des cordons de raccordement ABE7?


Oui, il est possible d'utiliser des cordons de raccordement ABE7 pour répondre aux problèmes de pose (exemple : traversée d'armoire), ou de longueur.

Il sont à utiliser pour connecter des embases d'entrées/sorties de type Tout ou Rien. 

Les caractéristiques et références des nappes les plus signifiantes sont  : 
  • nappe de 20m référence ABFC20R200,
  • nappe de 90m référence ABFC20R910.
Ces deux nappes de section de conducteur 0.08mm² sont à associer à un lot de deux connecteurs ABC6HE20F.

Attention !

Il est nécessaire de tenir compte de :

  •  la chute de tension qui peut être généré par la longueur de la nappe, 
  •  des éventuelles perturbations rayonnées qui pourraient perturber les signaux TOR véhiculés par les nappes.
     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?