Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer et utiliser le variateur LXM28 pour qu'il puisse génèrer des positions à partir de ses entrées / sorties TOR ou analogiques ?



Pour pouvoir générer des positions à partir des entrées/sorties TOR ou analogiques d'un variateur Bruschless de référence LXM28, il est nécessaire de consulter le dossier issu du lien ci-joint :


Comment_tester_et_mettre_en_service_aisement_un_variateur_LXM28
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?